This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:输出电容器

Guru**** 2757965 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485552/ref2033-output-capacitor

器件型号:REF2033
Thread 中讨论的其他器件: OPA333

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户要求提供适用于16位 ADC 的精密基准。 它们需要3.3V 和1.65V、精度优于1mV。  

我推广了 REF2033、但建议的最大输出电容器仅为10 μ F。 该16位 ADC 建议放置一个电容器、电容至少为22uF。  

您可以帮助检查一个合适的吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    如果需要22µF 输出电容器、您可以使用 REF2033与低噪声无漂移缓冲运算放大器(例如 OPA333或类似运算放大器)一起使用、以允许更高的负载电容器。  

    一些非双路输出电压基准选项包括:

    REF5025EIDR:2.5V 至100µF

    REF6033IDGKR:3.3V 至47µF

    REF5030AIDR:3V 至50µF

    谢谢!

    Jackson