This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:BQ25190中的寄存器设置初始化问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25120A, BQ25155, BQ25190, BQ25188, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484104/bq25190-register-setting-initialization-issue-in-bq25190

器件型号:BQ25190
Thread 中讨论的其他器件: BQ25188BQ25186、BQ25620、BQ25120A 、BQ25155

工具与软件:

你好、这是 Gilhwan Cha。

我正在尝试使用 BQ25190开发便携式设备。

我尝试与需要3.3V 1.8V 电压轨的 SOC 通信、但遇到了问题。
BBOUT 和 BKOUT 的默认值为4.8V/3.3V、但当我为 BQ25190加电时、寄存器设置已初始化、因此我无法将其用作 SOC I 使用的电源。 此外、我还无法满足电源序列。

1.是否无法设置 OTP?

2.如果不是这样、在仅使用电池电压给 SOC 供电之前、是否有办法使用 I2C 通信来设置寄存器?

3.如果这两种方法都不可行,您可以推荐 IC 吗?
-充电电流1A 或更多
- SOC 功能
- 3.3V/1.8V/CMOS 600mA 可覆盖内部 DC-DC 600mA
+我想能够覆盖至少一个电压轨。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车志焕

    1.是否无法设置 OTP?

    遗憾的是、是无法更改默认寄存器值。

    2.如果不是这样、在仅使用电池电压给 SOC 供电之前、是否有办法使用 I2C 通信来设置寄存器?

    GPIO3和 GPIO4引脚提供电阻器、可配置的默认降压电压。 这两个 GPIO 引脚默认作为降压 DVS 输入运行、因此您可以在启动时设置降压的电压。 您可以根据默认的 BUCK_VOUT1、 BUCK_VOUT2、BUCK_VOUT3 、BUCK_VOUT4 值对其进行配置。

    GPIO4 GPIO3 BUCK_VOUT 电压
    高电平 高电平 4. 1.2V
    高电平 低电平 3. 2.5V
    低电平 高电平 2. 3.3V
    低电平 低电平 1. 1.8V

    3.如果这两种方法都不可行,您可以推荐 IC 吗?
    -充电电流1A 或更多
    - SOC 功能
    - 3.3V/1.8V/CMOS 600mA 可覆盖内部 DC-DC 600mA
    +我想能够覆盖至少一个电压轨。

    这款器件是可以发挥所有功能的最佳器件、但我们提供了涵盖其中部分功能的器件:

    - BQ25188/BQ25186 -线性1A 单节锂离子电池充电器

    - BQ25620 -开关单节锂离子充电器

    - BQ25120A -带集成降压和 LDO 的线性300mA 充电器

    - BQ25155 -带集成 LDO 的线性500mA 充电器

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、 感谢您的答复。  

    我有一个问题。 我知道可以通过 I2C 通信调整电源序列、但由于寄存器复位、上电时电源/序列似乎设置为默认值。

    当我打开它时、电源序列已经设置为 DEFAULT 和 DONE、然后会启动 I2C 通信吗? 如果正确、我想知道通过 I2C 设置 A、B、C、D 序列的要点是什么。

    我是否存在误解、或者在执行电源时序之前是否已完成 I2C 设置、我很好奇。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A、B、C、D 序列涉及任何顺序上电和断电。 虽然它确实会影响 I2C 后配置上电、但您是正确的、这将遵循基于默认寄存器的启动。 此 默认序列允许在 SYS 上升后有4ms 的时间间隔、在此期间可通过 I2C 对其进行配置。  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我理解。

    因此、我可以在系统电压上升后将 i2c 设置4ms!

    我尝试将降压转换器连接到主机来实现 I2C。 但降压电源轨的默认值是一个序列。 从一个序列到 B 有4ms、因此此时将它设置为 i2c 是否没有问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对的、您应该能够在这段时间内进行更改。

    此致、

    Juan Ospina