This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:PCHG 和 PDSG FET 导通序列

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482425/bq76952-pchg-and-pdsg-fets-turn-on-sequence

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我目前正在致力于在用于 BMS 的 AFE 上启用预充电和 PREDISCHARGE 模式。

假设通过设置相关参数来启用预充电和 PREDISCHARGE 模式。 当没有故障且没有电流流过 BMS 时、FET 状态如下:

  • CHG FET:闭合、PCHG FET:开路
  • DSG FET:闭合、PDSG FET:断开

我的问题如下:

  1. 如果电池开始以幅度高于该Settings:Current Thresholds:Dsg Current Threshold值的电流放电、AFE 是否会立即打开先前闭合的 DSG FET 并关闭先前断开的 PDSG FET 以执行预放电?

  2. 同样、如果电芯电压低于的电池Settings:FET:Precharge Start Voltage开始以高于该Settings:Current Thresholds:Chg Current Threshold值的电流充电、AFE 是否会立即打开先前闭合的 CHG FET 并关闭先前断开的 PCHG FET 以执行预充电?

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    如果 DSG FET 已激活/导通、则除非 DSG FET 关断并再次导通(这可以通过命令完成)、否则不会激活 PDSG FET。 这应该与 PCHG FET 一样。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    那么、认为观察 PREDISCHARGE 模式需要以下两个条件是合乎逻辑的吗?

    1. DSG FET:关断

    2. 一旦 DSG FET 或 PDSG FET 导通、负载就准备好充电。

    我对您的上述内容的理解是、只有当满足上述两个条件并且 AFE 准备好导通 DSG FET (例如、从故障条件中恢复)时、PDSG 才会首先导通、然后 DSG FET 导通。 是这样吗?

    换句话说、当负载开始充电时、我将无法观察 PREDISCHARGE 模式、而 AFE 已经保持 DSG FET 开启(因为没有故障)。 这也是正确的吗?

    谢谢!

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    感谢您的耐心。  

    [报价 userid="589720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482425/bq76952-pchg-and-pdsg-fets-turn-on-sequence/5694565 #5694565"]对于您所说的内容、我理解只有当满足上述两个条件并且 AFE 已准备好开启 DSG FET (例如、从故障状态恢复)时、PDSG 才会首先开启、然后 DSG FET 将开启。 这是正确的吗?

    这些条件应该是正确的、以观察 PREDISCHARGE 模式。  

    [报价 USERID="589720" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482425/bq76952-pchg-and-pdsg-fets-turn-on-sequence/5694565 #5694565"]换句话说、当负载开始充电时、我将无法观察 PREDISCHARGE 模式、而 AFE 已将 DSG FET 保持开启状态(因为没有故障)。 这也是正确吗?[/QUOT]

    正确。 上一篇文章也可能对参考有用: 完全自主模式下的预放电临界情况。  

    此致、
    Alexis