This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:是否可以在没有 EV2400模块的情况下进行通信?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485249/bq76952-can-i-communicate-without-the-ev2400-module

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我正在设计该 IC、它构建了一个基本的7芯串联配置、我想知道是否能够在不使用 EV2400模块或 BQstudio 的情况下设置电压、电流和温度限制。 我还需要能够读取电池电压、电流和温度。 到目前为止、我曾计划使用 ESP32将命令发送到 IC、但由于我尚未见过有人这样做、我想知道这是否可能。 感谢您的任何帮助! 谢谢。  

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    是的、可以在不使用 EV2400或 bqStudio 的情况下设置电压、电流和温度限制、但这样做会更容易。 这是我们的 软件开发指南示例代码 、您也可以参考。 技术参考手册 也可能有帮助。  

    此致、
    Alexis