This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:用于 SYNC 运行的缓冲器

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22EVM, TPSM843A22, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485331/tpsm843a22-buffer-for-sync-operation

器件型号:TPSM843A22
主题中讨论的其他器件:TPS543B22EVM、、 TPS543B22

工具与软件:

您好!

我将通过外部时钟同步 TPSM843A22RDGR。 数据表建议使用缓冲器作为时钟来正确读取 fsel 电阻器。 此缓冲器是否有任何已知正常的 MPN? 我在数据表或评估板原理图中找不到相关建议。 可能需要具有 tri 状态选项(OE)以确保正确启动? 因为此 PSU 将为 FPGA 供电、然后 FPGA 再次控制 SYNC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些附加信息:我的同步信号是1.8V 并且我看到缓冲器可以具有最大值 5uA 漏电流和2mA 电源电流、因为将 BG5引脚用于缓冲器和 PG 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHC1G125DCKR 是备选器件。   TPS543B22EVM 使用该器件驱动 SYNC 引脚。   

    TPSM843A22使用 TPS543B22版本。  

    David