This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:SRN、SRP、VFB 引脚与 GND 短路

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481666/bq24650-shortcircuit-of-srn-srp-vfb-pins-to-gnd

器件型号:BQ24650

工具与软件:

大家好、我们公司设计了一块承载 Raspberry CM4的板、我们使用实施了太阳能充电器  BQ24650RVAT。

设计本身与数据表中建议的设计几乎相同、但电路板无法工作的原因不明。

我们的 工程师进行了一些检查、发现引脚 SRN、SRP 和 VFB 均接地、从而导致在通电时短路。

实际上、我们对其进行了测试、SRP 轨道会放大。 我希望有人能就这个问题提供更多的见解。  

我们的充电器当前设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我不确定这是否是问题的原因、但 SRP 和 SRN 之间不应有22 μ F 的电容器。  

    请将 SRN 信号放在22uF 之前、这可能是损坏电路板的部件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christian、我再次查看了数据表、我认为原理图中的连接是相同的(第23页)。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:  

    所有电路板均 将 V_BAT  短接至 GND、直到我们从电路板上实际移除 BQ24650。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dawid、

    [报价 userid="644656" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481666/bq24650-shortcircuit-of-srn-srp-vfb-pins-to-gnd/5689412 #5689412"]您好、Christian、我仔细检查了数据表、我认为该原理图中的连接情况是一样的(第23页)。 我漏掉了什么?

    BQ24650是旧器件、因此我不确定 C8的值是多少、我认为它用于共模滤波、大约应为0.1uF。 我不建议在 SRN 之前使用输出电容、因为这会影响充电电流的精度。 我还建议参考我们的 BQ24650原理检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_53_2900_.pdf

    您是否更换过 IC、是否已损坏?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了2个电路板、以不同的方法为其供电、得到了相同的结果。 该系统设计为可同时连接到交流电源和太阳能电池板、并在没有交流电源时切换到太阳能(我们使用同一 IC 来处理两个电源)。 我将与我们的 工程师核实并将原理图发送给他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dawid、

    系统设计为同时连接到 AC 和太阳能电池板、并在没有交流电时切换到太阳能

    BQ24650不支持交流电源、只支持直流电源。

    您是否确认这不是焊接问题、并且这两个引脚未短接

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错意是直流。无论如何、我检查了 两个引脚并将其短接、移除 IC 可修复整个板上的短路、因此大概是电路板问题而不是原理图/逻辑问题。 您是否有任何关于如何解决的提示? 我们是否遗漏了任何容差? 由于4个电路板、我们都存在相同的问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dawid、  

    您有 PCB 文件吗? 连接可能存在问题。

    您是否看到引脚上有焊料短路?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 IC 引脚本身以及我们拆下它的电路板上的焊盘上都没有看到任何过孔短路。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对 PCB 进行了一些进一步检查、可以确认我们用于  BQ24650的占用空间太小。  即使应为 标准占用空间、实际占用空间也略有不同。 因此、在 芯片下方指定用于散热的焊盘会在将多个引脚短路焊接到 GND 后进行散热。