This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:由于 LP5812上的广播地址而导致 I2C 从器件冲突–有办法可以将其禁用吗?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484081/lp5812-i2c-slave-conflict-due-to-broadcast-address-on-lp5812-is-there-a-way-to-disable-it

器件型号:LP5812

工具与软件:

我在总线上遇到 I2C 从器件冲突、这可能是由使用广播地址的 LP5812引起的。 是否可以通过禁用或修改 LP5812上的广播设置来解决此问题? 如果不是、您能否建议占用空间相同但不使用广播地址的备选外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    很抱歉、LP5812无法禁用广播设置。

    是否可以更改冲突设备? 如果不能、请向我提供您的原理图、我将尝试看看我们是否有其他器件可以替代系统中的 LP5812。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    无法更改冲突设备

    请建议另一种方案、我已将链接附加到原理图。

    最常用的元素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    专家现在不在办公室。 请期待一些响应延迟。

    BR、Gracie