This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电池电压高于编程的电池充电电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482435/bq25306-battery-voltage-is-higher-than-the-program-battery-charge-voltage

器件型号:BQ25306

工具与软件:

您好!

充电器 IC 中的编程电池充电电压设置为7.5V。 如果充电器电路处于激活状态且我连接了电压为8V 的电池组、它是否会损坏 BQ25306?

在这种情况下、它是否被视为"电池过压" 故障情况?  

谢谢。

Rgds  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    1.根据 d/s 上的8.1最大绝对额定值、BAT 的绝对最大电压为11V。

    2.对于 BATOVP、请参阅 第9页上的电池过压保护表以了解阈值。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我的意思是、当充电器电路运行、然后将电池(电压在 IC 规格范围内)连接到电路时、此操作是否会损坏充电器 IC? (例如:瞬态电压)

    此外、如果连接的电池的电压高于设定的电池充电电压、这是否视为"电池过压"故障情况?

    谢谢你。

    Rgds

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    不建议进行热插拔。  瞬变期间的电流/电压尖峰有可能造成损坏。 应添加热插拔保护电路。

    如果存在有效的 VBUS、则可能会检测到 BATOVP。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您提供信息。

    Rgds

    Dan