This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:512mA 下的充电电流调节精度

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483951/bq25713-charge-current-regulation-accuracy-under-512ma

器件型号:BQ25713

工具与软件:

大家好、团队成员:

您是否有关于 512mA 下的充电电流调节精度(I_CHRG_REG_ACC)的规格?
尤其是我想知道192mA 处的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、岩井、

    可以参阅预充电电流规格。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    这些规格是否适用于非 LDO 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、岩井、

    非 LDO 模式可能具有更多电流纹波、它会通过相同的电流放大器。 因此、我认为容差可能是相同的。  

    我们不会 在512mA 下指定充电电流调节精度(I_CHRG_REG_ACC)。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你