This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:终止和安全计时器问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482875/bq24040-termination-and-safety-timer-questions

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24075

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以向您澄清一些有关 BQ24040的问题吗?

1.由于 BAT 和 SYS 之间没有 BATFET、因此 如何将电池充满电(停止充电)并仍为 SYS 提供电源?

2.如果它很难终止,它会跳闸10小时安全计时器。 但是、一旦它跳闸了计时器、SYS 也会下降、对吧? 您能否进一步解释以下描述:" 只要在10小时安全计时器期间平均系统负载无法让电池充满电、系统负载就可以与电池并联。" 在 DS 中?

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您询问的是哪一部分? BQ24040或 BQ27404?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉拼写错误是 BQ24040

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户必须实施自己的电源路径、因为我们不提供电源路径。 如果系统直接由 BAT 供电、其负载将影响电池的充电状态。

    如第8.4.10节所示"如果30分钟或10小时计时器超时、则充电终止并且 CHG 端子在未处于该状态时变为高阻抗。 通过禁用 IC、循环通电或进入和退出 TTDM 重置计时器。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、Allan:

      感谢您的支持!

      我是 Peter Tao、最初是向 Allan 提出此问题的客户。 我可以在提及您的评论后总结一下。

    1.针对大负载电流场景建议使用电源路径解决方案(如 BQ24075或外部自己的电源路径)、例如在我的应用中、负载电流可能为0~220mA、具体取决于不同的 用户设置、而不是固定的。

    2. BQ24040可能仍然适用于小负载电流场景、 例如负载电流小于50mA 时。 适当的 PRETERM 设置(例如 SET TERM 100mA、PRECHARGE 200mA)仍可使充电系统工作良好且安全。

      如果有任何错误或困惑、请更正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、您的理解是正确的。

    1.对于较大的负载电流、较小的 Ichg 可能会触发10小时的安全计时器。

    2.对于较小的负载电流、较大的 Ichg 可以在安全计时器内终止。  

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有任何其他问题、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    ALEC