This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:有针对 TPS55287 (4A 降压/升压)转换器的计算器或 Webench

Guru**** 2554370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55287, TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484304/tps55287-is-there-a-calculator-or-webench-for-the-tps55287-4a-buck-boost-converter

器件型号:TPS55287
主题中讨论的其他器件: TPS55289TPS55288

工具与软件:

是否有用于 TPS55287 (4A 降压/升压)转换器的计算器或 Webench?

我看到了适用于 TPS55289和 TPS55288的工具、但这些器件是电流更高的器件、不考虑 TPS55287的较低开关电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    请使用 TPS55289 Excel 工具进行计算。 在不包括平均电流限值的情况下、它们是相同的。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、为什么不在数据表中添加下拉来更改平均电流、从而帮助选择合适的电感器呢? TPS55289电感器需要的 Isat 高于 TPS55287、比 TPS55287需要的 Isat 更昂贵/更昂贵。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    是的! 您的建议是正确的。 TPS55287需要4A 电感器、而 TPS55289需要8A 电感器。 如果我们有修订计划、我们将考虑您的建议。 谢谢。

    此致、

    Mulin