请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM861253 工具与软件:
您好!
我使用 TPSM861253设计了3.3V 电源块、输出波纹几乎为4~5V、如下所示。
捕获12V 的输入、EN 和3.3V 的输出。 (无负载、仅使用22uF 输出电容器。)
因为这是一个完全集成的降压器件、所以我很难分析这次故障、请帮我。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 TPSM861253设计了3.3V 电源块、输出波纹几乎为4~5V、如下所示。
捕获12V 的输入、EN 和3.3V 的输出。 (无负载、仅使用22uF 输出电容器。)
因为这是一个完全集成的降压器件、所以我很难分析这次故障、请帮我。