This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861253:输出纹波非常大。

Guru**** 2503015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484630/tpsm861253-output-ripple-is-huge

器件型号:TPSM861253

工具与软件:

您好!

我使用 TPSM861253设计了3.3V 电源块、输出波纹几乎为4~5V、如下所示。

捕获12V 的输入、EN 和3.3V 的输出。 (无负载、仅使用22uF 输出电容器。)

因为这是一个完全集成的降压器件、所以我很难分析这次故障、请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否共享应用电路?

    请确保模块完全焊接在 PCB 上、 Cout 应为22uF 10V 额定值、

    您还可以测试 SW 和 Vout 的波形、以查看运行是否有异常。