This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:在试验电路板上构建 BQ25723参考设计

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484460/bq25723-building-bq25723-reference-design-on-breadboard

器件型号:BQ25723

工具与软件:

我是一名新手、想要了解芯片的工作原理、从而我最终可以转向设计我自己的 PCB。  由于我是一名业余爱好者、因此我选择了尝试使用 QFN 到穿孔分线板在试验电路板上构建此设计。  该分线板 采用一个 QFN 芯片、在传统的穿孔封装中提供32个引脚。  

 尽管到目前为止在学习过程中已经毁掉了12块芯片、但我逐渐接近一个工作端到端的实施。  我想继续沿着这条路走下去,但要确保我不会浪费我的时间和金钱,因为高公差可能永远不会工作的东西。  我已经设法使 I2C 正常工作、OTG 正常工作、以及各种其他功能但未充电。   

我可能最后订购了 BQ25723EVM 、但后来推迟了、因为 它在学习过程中似乎没有什么价值。  我是否应该放弃当前的方法并改用评估模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    强烈建议使用 BQ25723EVM。 这可以避免设计/布局常见问题、从而节省您的时间。  

    此致、

    老虎