This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:请推荐使用运算放大器(OPA827)电源。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827, TPS65130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479381/tps65130-please-recommend-an-op-amp-opa827-power-supply

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:OPA827

工具与软件:

안녕하세요 μ A。
运算放大器(OPA827)에 사용할 부품을 찾고 있습니다 Ω。
데이터시트에 전원 공급 구성이 다음과 같습니다 μ A。
-음극 전원 공급-2.5V ~-15V
-양극 전원 공급+2.5V ~+15V
TPS65130 μ 부품이 OPA827의 전원 공급으로 사용하기에 적합합니까?
적용 분야는 의료 기기입니다 μ A。
더 나은 부품이 있으면 추천해 주세요 μ A。
감사합니다e2e.ti.com/.../tps65131-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../slau522_5F00_TI-Precision-Designs-Verified-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您的输入电压范围是多少?

    OPA 电源通常是固定直流电压、因此我是否可以使用+5V ~+15V 和-5V ~-15V 之间的电压?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这种情况没有发生,所以回复很晚了。
    输入电压将为-+5~-+15V。
    问题在于医疗设备的设计。
    因此、我推荐一款具有低功率噪声的器件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS65130、由于采用升压拓扑、正输出电压应高于 VIN。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我明白你说的。
    我将按如下方式设计它。

    VIN 5.0V、 VPOS +10V、 Vneg -10V

    或者

    VIN 3.3V、 VPOS +5V、 Vneg -5V

    我还有其他问题。
    对于低噪声(0.1~10Hz)、TPS6513x 版本是否是最佳版本?
    在低噪声器件中、是否有专用于0.1Hz~10Hz 频率的器件?

    就是这样。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不专用于0.1Hz~10Hz、但您可以参阅数据表图8-35至图8-44以了解纹波性能。

    BR

    Patrick