This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:电池充电时电芯平衡是否可以正常工作?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484857/bq76905-whether-cell-balance-can-work-when-battery-is-charging

器件型号:BQ76905

工具与软件:

尊敬的专家:

BQ76905在电池充电时是否可以实现电芯平衡?  

我的电池是5 串联电容器、充电时是否需要电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    BQ76905可在充电时实现电池平衡。 该器件中的电池平衡完全由主机控制、该器件不考虑电流方向。

    此致、

    Max Verboncoeur