This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526A:针对多个器件的主/从同步

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2526A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476851/uc2526a-master-slave-synchronisation-for-multiple-devices

器件型号:UC2526A

工具与软件:

我们想同步多个 UC2526A 器件、但使它们相对相移。 我们需要一些关于如何实现这一点的指导。

与我在数据表文献中观察到的同一相位同步的具体方法是将一个器件作为主器件、从器件之间的所有 CT 引脚以及同步引脚相互连接。

如果我们希望每个器件相对于主器件进行相移、是否仍将从器件 CT 引脚与主器件 CT 引脚相连、但是否需要相移(延迟)主器件同步脉冲的同步脉冲通过其同步引脚发送至从器件?

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要设计分频器电路来帮助实现这一点。

    例如、下面是1/2分频器、因此可以使用 Q 将一个 IC 与另一个 NQ 同步、从而提供180度的相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hong。 这并没有真正回答我的问题。 我没有问如何进行相移。 这样做有很多可能性。 我问如何配置主器件 UC2526A 和后续从器件 UC2526A、以便与相对于主器件的左侧相移实现同步。

    在第6页的数据表中、重点介绍了如何将主器件与多个从器件同步到同一个时钟相位、  

    "可以针对所需的频率对一个主单元进行编程、然后与从单元共享其锯齿波形和时钟波形、从而使多个器件实现同步。 所有 CT 端子都连接到主器件的 CT 引脚、所有 SYNC 端子同样连接到主器件的 SYNC 引脚。 从 RT 端子保持断开或连接到 VREF。 从 RD 端子可以保持开路或接地。'

    如果您希望从器件同步但发生相移、方法会在数据表中突出显示以连接所有 CT 端子。 带有 RT 和 CT 的主器件从其同步引脚生成时钟。 那么、如果使用该时钟来生成相同但相移的时钟以输入到从器件的 Sync 引脚、那么该时钟是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法找到任何从主器件到从器件的相移的方法。 数据表仅显示了要同步到同一主器件的所有从器件。 因此、要实现相移、需要一个外部相移信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hong。 规格。 数据表中所述的将多个从器件同步到同一个主器件的过程正确无误。 我同意要增加相移、就需要一个外部相移电路。

    另外、为了提供进一步的背景信息、我们通过有效禁用误差放大器、从而在正常运行期间有效地启用 PWM 锁存、以最大50%的占空比在开环中使用 UC2526A。 PWM 锁存在逐周期电流限制内仍然有效。

    因此、我的理解是、由于我们没有使用 PWM 在闭环中运行、因此为了将同一主器件同步到多个从器件、我们只需将 UC2526A 器件的所有同步引脚连接在一起。 我们不需要将 CT 端子连接在一起。 请多多指教。

    关于从器件到主器件的相移、我可以通过几种方式看到:

    1.在主器件上设置定时 RT、CT。 然后、主器件在其 SYNC 引脚(引脚12)上生成一个时钟。 然后、移相器电路使用这个主时钟并为从器件 UC2526A 生成移相时钟。 每个相位连接到相应从器件 uc2526a 器件的相应 SYNC 引脚。 由于无需开环和 PWM (在50%占空比下运行)、因此我们不需要将所有 CT 引脚连接在一起。

    2. RT、CT 定时按1。 但驱动同步的时钟频率比自由运行频率(由 RT、CT 设置)高10%。 然后、SYNC 时钟被传递到外部移相器、以生成从器件 UC2526A 时钟相位、如方法1所述。  由于无需开环和 PWM (在50%占空比下运行)、因此我们不需要将所有 CT 引脚连接在一起。

    请说明方法1或方法2是否有任何问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我的理解是、由于我们没有使用 PWM 在闭环中运行、因此为了将同一主器件同步到多个从器件、我们只需将 UC2526A 器件的所有同步引脚连接在一起。 我们不需要将 CT 端子连接在一起。 请多多指教。

    [Hong]向您展示您的电路、您希望如何连接-我无法跟随您的词语-一个电路可能要远远优于这些词语、从而显示您希望如何连接。

    1.展示您打算做的电路

    2.展示您打算做的电路。