This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:Boostrap 配置电阻器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482981/tps560430-q1-boostrap-resistor

器件型号:TPS560430-Q1

工具与软件:

我们使用 TPS560430YQDBVRQ1直流/直流转换器、其输入电压为9V 至16V、输出电压为3、3V、输出电流为0、24A。 Fsw=2、1Meg。
我们在 NFA 测试(近场天线)中面临 EMC 问题、我们想评估增加的 与 Cboot 串联的 Rboot。
在以下应用手册中 、我们看到建议使用 Cboot 100nF 和 Rboot 75欧姆。 但我们想知道我们是否可以提高 Rboot 以及我们的限值是多少。 应用手册:
我们有以下问题:
1.- HS (高侧) MOSFET 的 Qg 是什么?

我们知道、使用 Qg 和 TSW 可以估算 Igate、这将是自举 电容器的放电电流。 并计算该 Tcharge 的时间。
例如 Qg = 5nC、Tsw=476、2ns->Tcharge = 47、6ns (考虑到 10%软件)
Igate=5nC/47、105mA

2.-自举 电容器是否具有除 HS MOSFET 的 Igate 外还需要考虑的另一个放电/漏电流

3.- Cboot 上可维持的最小电压是多少?
这意味着 MOSFET Vgs 电压阈值是多少?

4.-75欧姆 Rboot 是最大值?  
我们如何计算出这个限值可能是多少?
5.-对于 Cboot、Rboot 的 ltspice 仿真、您有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    1:抱歉、我们不会公开分享我们设备的 Qg。

    2:不可以、在导通期间、只需考虑 HS FET 栅极的电源。

    3/4.  让我和我的团队讨论这件事、我会尽快回复您。

    对于仿真、可直接使用标准电容/电阻模型。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.我们不会公开共享我们设备的 VGS。  

    4.如需更多有关选择自举电阻器的信息、请参阅此应用手册、其标题为"降压转换器中自举电阻器的设计注意事项"。 数据表不建议使用引导电阻器、因此不会在其中找到太多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 Qg 和 MOSFET 的其他内部参数的信息、就无法计算 Rboot。  我们需要知道取决于内部容量的 tcharge、而通过 Qg、我们可以估算 icharge。 需要使用该值来了解电容器应如何放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    这些信息不是我们在公共论坛上分享的信息。

    如果您的设计方案有必要、我们建议您联系当地的 TI 代表。

    此致、

    Dino Maslic