This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485030/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

工具与软件:

您好!

在 TPS23730 POE IC 中使用并行和串行编码 TPL、TPH 和 BT 信号的优缺点是什么?

如果输出功率为12V @ 51W、电阻值应该是多少?

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果输出功率为12V @ 51W、则 CLSA 和 CLSB 引脚上的电阻值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    并联需要 TPL、TPH (和 BT)、所有输出低电平或高电平到 MCU 的 GPIO。   

    串行需求 TPL (和 BT)、 TPL 输出占空比、如表8-3。 它需要 MCU 的 GPIO 进行解码、但如果 MCU 与 PD 隔离接地、则可以节省光耦合器。  

    对于51W、请使用 CLSA = 32 Ω、CLSB = 130 Ω

    此致、

    Diang