请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 主题中讨论的其他器件:TLV431、
工具与软件:
您好!
我想询问的数据表中列出的热阻值 TLV431 (DCK 封装) (文件编号 SLVS543AS–2004年6月–2023年3月修订 、第5.4节)。
数据表指定了以下值:
- RθJA = 87 °C/W
- RθJC (top)= 259 °C/W
但是、一般而言、 RθJA (结至环境热阻) 通常大于 RθJC (顶部)(结至外壳顶部热阻) . 因此、我们担心这些值可能在数据表中错误地互换了。
鉴于此、如果您能确认以下内容、我们将不胜感激:
- 为列出了热阻值(RθJA 和 RθJC (top)) TLV431 (DCK 封装) 对吗?
- 如果存在错误、您能提供正确的热阻值吗?
非常感谢您的时间和帮助。
谢谢!
Conor