This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:存储中的充电状态 SOC 估算错误

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480429/bq34z100-g1-state-of-charge-soc-estimation-is-wrong-in-storage

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

有人可以解释为什么长时间静止/空载条件下充电状态和剩余容量估算  不准确吗?

我的电池已充满电并存放超过30天。 电量计 报告的遥控器305mA 30LAN 和 SOC 为21%、但当电池放电时、其1241mA 为30241,是电量计报告的遥控器容量的4倍以上。 相关电池已进行表征、并使用了正确的化合物 ID 并执行了所需的学习周期等。

提前感谢。

AMR