请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507
工具与软件:
您好!
我尝试通过 SMBus 通过 MSPM0G3507读取 BQ40Z50寄存器值。
这是我的问题、
我尝试在50ms 内读取8个寄存器数据。 这项计划成功了很长时间、但突然 I2C 停止工作、SCL 被拉低。
我通过 MSPM0G3507运行调试模式、结果表明 I2C 繁忙。
您建议在50ms 周期内读取/写入多少个寄存器、或者是否有更好的解决方案来解决该问题? 谢谢。
此致、
Andy