Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件:EV2400
工具与软件:
平板电脑
电池配置、bq40z50-R3、3S1P、3660mA
平板电脑使用电池运行、系统 以0%关闭、然后该表一直存储、直到电芯电压降至关断电压以下、电量监测计进入关断模式。
插入平板电脑充电器、平板电脑开启、系统无法与电量监测计通信、但 EV2400可以、无需任何其他操作。
我们没有发现保护或触发 PF、只有电池电压非常低、很像是刚刚从关断模式恢复。
根据我们的经验、电量监测计应在充电后唤醒。 有什么 想法为什么系统无法与电量计通信,即使在系统尝试先给电池充电后?
谢谢。