This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电量监测计进入 SHUTDOWN 模式后、系统尝试为电池充电、CAN##39;t 与电量监测计通信

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483510/bq40z50-after-fuel-gauge-enter-shutdown-mode-system-tried-to-charge-the-battery-can-t-communicate-with-fuel-gauge

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

平板电脑

电池配置、bq40z50-R3、3S1P、3660mA

平板电脑使用电池运行、系统 以0%关闭、然后该表一直存储、直到电芯电压降至关断电压以下、电量监测计进入关断模式。

插入平板电脑充电器、平板电脑开启、系统无法与电量监测计通信、但 EV2400可以、无需任何其他操作。

我们没有发现保护或触发 PF、只有电池电压非常低、很像是刚刚从关断模式恢复。

根据我们的经验、电量监测计应在充电后唤醒。  有什么 想法为什么系统无法与电量计通信,即使在系统尝试先给电池充电后?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    如果插入了平板电脑充电器并且 PACK 引脚上的电压大于 Vstartup、那么电量监测计应从 SHUTDOWN 模式重新进入正常模式。 是否可以接收到系统此时正在发送电量监测计的示波器快照?

    此致、

    Anthony