主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的团队:
我有关于76952寄存器的问题、感谢您的支持。
我们当前的设计利用 BQ76952 和 BQ34Z100-G1 包含的电池组的方程 15节 LiFePO4电池 . 。 TS2引脚 用于通过按钮将 IC 从 SHUTDOWN 模式唤醒。 但是、当 PCB 最初通电时、IC 会自动唤醒、而按钮无法正常工作。 这意味着每次安装或拆卸电池组时、IC 都会保持 WAKE 状态。
如果 关断命令 通过以下方式发送 BQStudio 中工作 IC 将进入 SHUTDOWN 模式。 在这种情况下、无论是否安装或拆卸电池组、IC 都将保持 SHUTDOWN 模式。 仅此状态下的按钮起作用、允许 IC 从 SHUTDOWN 模式唤醒。
我要对系统进行配置、以便使用 IC 始终使用按钮从关断模式唤醒 、同时确保 IC 在没有电量时进入关机模式(电池组)。 如何实现这一点?
感谢您的支持。