This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:Bq76952关断模式

Guru**** 2530570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484133/bq76952-bq76952-shutdown-mode

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的团队:

我有关于76952寄存器的问题、感谢您的支持。

我们当前的设计利用 BQ76952 BQ34Z100-G1 包含的电池组的方程 15节 LiFePO4电池 . 。 TS2引脚 用于通过按钮将 IC 从 SHUTDOWN 模式唤醒。 但是、当 PCB 最初通电时、IC 会自动唤醒、而按钮无法正常工作。 这意味着每次安装或拆卸电池组时、IC 都会保持 WAKE 状态。

如果 关断命令 通过以下方式发送 BQStudio 中工作 IC 将进入 SHUTDOWN 模式。 在这种情况下、无论是否安装或拆卸电池组、IC 都将保持 SHUTDOWN 模式。 仅此状态下的按钮起作用、允许 IC 从 SHUTDOWN 模式唤醒。

我要对系统进行配置、以便使用 IC 始终使用按钮从关断模式唤醒 、同时确保 IC 在没有电量时进入关机模式(电池组)。 如何实现这一点?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Korcan、

    器件最初上电时不需要 TS2引脚即可从 SHUTDOWN 模式唤醒。 它还可以通过拉至~1.45V 以上的 LD 引脚唤醒。

    为了防止 SHUTDOWN 模式下的意外唤醒、BQ769x2也可以配置为在一段时间后自动重新进入 SHUTDOWN 模式。

    有关关断模式及其特性的更多信息、请参阅此关断 模式常见问题解答

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的详细答复。 感谢您的支持。 不过、我想澄清一个问题。

    我使用示波器测量了 TS2、对于 BQ76952、所有寄存器均设置为默认值。 关于 TS2保护状态:

    • TS2保持高电平、直到向 IC 发送关断命令为止、即使电源断开(电池组安装或拆卸)也是如此。
    • TS2保持低电平、直到发送唤醒命令(TS2被下拉)。

    这种行为在大规模生产中带来了挑战。 当 PCB 安装到电池组时、BQ76952会自动从 SHUTDOWN 模式唤醒。

    您能否建议如何确保 IC 在最初保持断电状态、直到通过开关(通过下拉 TS2)手动唤醒?

    注意: 在所有测试中、LD 引脚始终保持低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Korcan、

    感谢您的澄清。 虽然 TS2和 LD 是器件的最常见唤醒方式、但典型的唤醒过程存在例外、即低 Vbat 电压导致关断。 如果从低于 VPORA-VPORA_HYS 生成电压、器件也将唤醒。 我相信可以通过更改来避免这种情况 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage . 这在‘问题解答的"退出 SHUTDOWN 模式"中进行了介绍。

    此致、
    Alexis