This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SoH 压降问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475353/bq27542evm-soh-drop-issue

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 BQ27542进行放电测试、发现 SOH 突然下降。

为什么 SOH 突然从100下降到97、然后进一步下降到93? 开始充电后、电压增加到97。

请提供这种突然的 SoH 下降的原因。 此外、如何计算 SOH 以及它何时更新?

附加的是日志文件和 gg 文件。

谢谢!

e2e.ti.com/.../12.gg.csv

e2e.ti.com/.../3755.log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    您是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题已分配、我们将很快回复您

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    已超过4天。 是否有任何有关此问题的新更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    QMax 或 Ra 表更新时通常会更新 SoH。 现在、影响 SOH 读数的主要参数是 SOH Load Rate 和 Design Capacity。 设计容量应设置为数据表中规定的值。 SOH 负载率应设置为应用将看到的典型负载。 根据日志文件、我将其设置为-3500。 SOH 加载率当前设置为-7000、这可能是导致 SOH 发生不稳定变化的原因。  

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。 我现在知道这是由 SOH_LOAD I 设置导致的。 您能否详细解释为什么将其设置为-3500mA? 将来、我会有不同的负载条件、因此需要知道如何进行相应设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    SOH_LOAD_I 应设置为电量监测计将看到的典型电流消耗。 我告诉您将其设置为-3500mA、因为这是我在最初发送的日志文件中看到的值。 如果最终应用具有不同的负载电流、则需要更改该寄存器。

    此致、

    Adrian