This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:CC2745和放大器;CC2340无源连接扫描

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482046/lp-em-cc2745r10-q1-cc2745-cc2340-passive-scanning-for-connection

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI

 cc2745使用 implelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\ble5stack\basic_ble、而 cc2340使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61\examples\rtos\LP_EM_CC2340R53\ble5stack\br5ble_ble_ble_ble_ble_ble_ble\  建立基本  连接。

 当我将 cc2340扫描类型设置为活动时 、可以成功建立连接。但当我将2340设置为被动扫描时、cc2340仍保持扫描、但无法成功连接到 cc2745。

 我想将 cc2340的扫描类型更改为被动扫描并成功连接到 cc2745、我该怎么做才能实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我尝试了以下操作:

    1. CC2340R5配置为具有被动扫描功能的中央设备。

    2. CC27xx 配置为外设。

    3.扫描 CC2340R5并连接到 CC27xx。

    我能够做到以上没有任何问题。

     当我将 cc2340扫描类型设置为活动状态时 、可以成功建立连接。但是当我将2340设置为被动扫描时、cc2340仍保持扫描、但无法成功连接至 cc2745。

    这是否意味着 CC2340R5能够找到 CC2745并尝试连接、或者 CC2340R5根本无法找到 CC2745? 您是否想详细说明您的意思、即它无法连接?

    此致!

    Nima Behmanesh