This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:问题

Guru**** 2646605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484514/bq25756evm-questions

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户有关于 BQ25756EVM 操作的一些技术问题。 您能评论一下吗? 谢谢你

根据 EVM 规格、初始充电输出约为29.4V (VBAT)、因此、为了适合我们使用3节串联电池组的测试、

使用设计计算器、我们更改了电阻器 R64 (13.7k > 36k)并设置了 VFB_REG (1514mV)、它应该会提供大约12V 的输出。

对于3A 电流输出、ICHG_REG 设置为3000mA、而对于终止电流、ITERM 设置为250mA。  

  1. 启用充电后、应通过涓流> Pre-charge > CC > CV > Term 进行充电过程、但即使在电池电压仍低于12V 的情况下、它也会立即进入 CV 模式。

我目前是否遗漏了任何步骤?

*在 CV 期间,VBAT_ADC =输出电压(12V)而不是电池实际电压(小于12V)。

*如上所述,一旦 CV 模式结束,电池组没有充满电(小于12伏),它将在充电终止和 CV 之间转换。

2.电压和电流的 ADC 读数似乎偏移了,是否有任何比例因子?

测量                BQ ADC

24.0 V                              23.690 V

12.2 V                               11.902 V

1028 mA                            902 mA

我试过2个电池组样、都有相同的情况。   

此致、

挂起