This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21530-Q1, UCC21551-Q1, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480414/ucc21530-q1-application-problem

器件型号:UCC21530-Q1
"主题"中讨论的其他器件: UCC21551-Q1UCC21530、UCC21520

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 UCC21530-Q1是否可用于800V OBC 应用? 客户认为 、800V 系统中的爬电距离最多需要4mm、但我们的器件仅为3mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    感谢您发送编修! 我们是否已  向客户推广下一代器件 UCC21551-Q1? UCC21551-Q1具有2个允许的28-DFJ 封装选项 大于5.3mm CH-CH 爬电距离 .   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishu

    当然、您能否帮助分享此封装的数据表、我没有在 UCC21551-Q1数据表中找到此封装信息。 可以帮助查看以下问题:

    、提供 DFJ 封装尺寸
    2、如果在800V 电压下应用 UCC21520或 UCC21530、通过喷针脚三防漆、可以吗?
    3、UCC21551-Q1的生产时间是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    我们的专家将在下一个工作日之前与您联系。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    DFJ 封装尺寸为10.6mmx7.5mm。 您能澄清一下问题2吗?