工具与软件:
你(们)好
我们希望设计一个转换器、并需要指定电源拓扑。 请检查以下规格。
输入:220VDC 至550VDC
输出48VDC
3kW 总功率
如果您有任何以下参考设计、请告诉我。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们希望设计一个转换器、并需要指定电源拓扑。 请检查以下规格。
输入:220VDC 至550VDC
输出48VDC
3kW 总功率
如果您有任何以下参考设计、请告诉我。
谢谢!
您好!
有一个细节,我忘了提到前面,请允许我解释。
我们具有适用于 LMG342x 的多个参考设计、包括 https://www.ti.com/tool/PMP41043
但是、LMG3422R050上的最大额定总线电压为480V、请参阅数据表的第8.1节: 
该器件可以承受高达600V 的振铃电压和高达800V 的浪涌事件(请参阅数据表中的下图)。但是、总线额定电压降低了20%、因此无法支持许多直流/直流拓扑、这可能是没有合适参考设计的原因。
如果您对拓扑和特定终端设备有更具体的细节、我可以推荐一些器件供您查看。
谢谢!
Zach S