This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:电源拓扑建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482419/lmg3422r050-power-topology-suggestion

器件型号:LMG3422R050

工具与软件:

你(们)好

我们希望设计一个转换器、并需要指定电源拓扑。 请检查以下规格。

输入:220VDC 至550VDC

输出48VDC

3kW 总功率

如果您有任何以下参考设计、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助我了解一下终端设备吗?
    这对于查找相关设计非常有用

    此外、还有针对设计的任何其他特定要求吗? 您在标题中提到 LMG3422R050、这是您最感兴趣的器件吗?

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    终端设备将是工业充电器。  

    没有额外的具体要求。 我刚刚看到过几个与  LMG3422R050相关的参考设计。 你可以给我建议其他东西。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个细节,我忘了提到前面,请允许我解释。
    我们具有适用于 LMG342x 的多个参考设计、包括 https://www.ti.com/tool/PMP41043 

    但是、LMG3422R050上的最大额定总线电压为480V、请参阅数据表的第8.1节:

    该器件可以承受高达600V 的振铃电压和高达800V 的浪涌事件(请参阅数据表中的下图)。但是、总线额定电压降低了20%、因此无法支持许多直流/直流拓扑、这可能是没有合适参考设计的原因。

    如果您对拓扑和特定终端设备有更具体的细节、我可以推荐一些器件供您查看。

    谢谢!

    Zach S