主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04
工具与软件:
团队成员、您好!
请根据随附的文档帮助查看 HD3SS3220IRNHR 部分的原理图。
e2e.ti.com/.../5466.ti_5F00_power_5F00_review_5F00_20250310.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
请根据随附的文档帮助查看 HD3SS3220IRNHR 部分的原理图。
e2e.ti.com/.../5466.ti_5F00_power_5F00_review_5F00_20250310.pdf
尊敬的 Vishesh:
感谢您的快速反馈。
请查看在线回复
我看不到这些引脚的位置:
[MSY]_THERM 映射到 SoC 的 USB 控制器端口。
控制引脚看起来正常、但我看不到其中一些引脚连接在了哪里。
[MSY]_BLOWER 是 HD3SS3220的控制信号实现。
希望此功能适用于 DRP 模式?
| HD3SS3220控制引脚 | 发生 | 备注 |
| INT_N/OUT3 | 通过5V 至1.8V 电平转换器映射到 SoC 的 GPIO | SoC 的中断引脚 |
| 八个 MSB | 通过5V 至1.8V 电平转换器映射到 SoC 的 GPIO | 通过 SoC 控制主机/器件模式 |
| SCL/OUT2 | 映射到 SoC 的 I2C 端口(1.8V 电平) | |
| SDA/OUT1 | 映射到 SoC 的 I2C 端口(1.8V 电平) | |
| VCONN_FAULT_N | 给定 PU 至5V 电源轨。 不映射到任何其他位置。 | |
| CURRENT_MODE | 给定 PU 至5V 电源轨。 不映射到任何其他位置。 | |
| 地址 | 默认 PD 下提供的 Strap 配置选项 |
确保 CMC 带宽足以满足所需的数据速率
[MSY]_在这里您有什么建议吗?
ESD 的钳位电压可能过高。 目标值接近5V
TPD1E01B04的[MSY]_Datasheet 显示、这适用于 USB-C ESD 保护。

您仍然认为、需要更改这个吗?