This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图审阅支持

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485192/hd3ss3220-schematic-review-support

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04

工具与软件:

团队成员、您好!

请根据随附的文档帮助查看 HD3SS3220IRNHR 部分的原理图。

e2e.ti.com/.../5466.ti_5F00_power_5F00_review_5F00_20250310.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    我看不到这些引脚的位置:

    控制引脚看起来正常、但我看不到其中一些引脚连接在了哪里。

    对于连接器侧高速布线:

    确保 CMC 带宽足以满足所需的数据速率

    ESD 的钳位电压可能过高。 目标值接近5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的快速反馈。

    请查看在线回复

    我看不到这些引脚的位置:

    [MSY]_THERM 映射到 SoC 的 USB 控制器端口。

    控制引脚看起来正常、但我看不到其中一些引脚连接在了哪里。

    [MSY]_BLOWER 是 HD3SS3220的控制信号实现。

    希望此功能适用于 DRP 模式?

    HD3SS3220控制引脚 发生 备注
    INT_N/OUT3 通过5V 至1.8V 电平转换器映射到 SoC 的 GPIO SoC 的中断引脚
    八个 MSB 通过5V 至1.8V 电平转换器映射到 SoC 的 GPIO 通过 SoC 控制主机/器件模式
    SCL/OUT2 映射到 SoC 的 I2C 端口(1.8V 电平)  
    SDA/OUT1 映射到 SoC 的 I2C 端口(1.8V 电平)  
    VCONN_FAULT_N 给定 PU 至5V 电源轨。 不映射到任何其他位置。  
    CURRENT_MODE 给定 PU 至5V 电源轨。 不映射到任何其他位置。  
    地址 默认 PD 下提供的 Strap 配置选项  

    确保 CMC 带宽足以满足所需的数据速率

    [MSY]_在这里您有什么建议吗?

    ESD 的钳位电压可能过高。 目标值接近5V  

     TPD1E01B04的[MSY]_Datasheet 显示、这适用于 USB-C ESD 保护。

    您仍然认为、需要更改这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    是的、对于 DRP 模式、引脚搭接配置应该是合适的。 确保 PORT 引脚处于 NC 以支持 DRP 模式。

    对于 CMC、我建议使用以下部件:

    对于 ESD、我们建议使用较低的钳位电压、因为这会对 TI 器件产生更好的影响。 我建议使用 PUSB3FR4。