This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:高功率直流/直流转换器(400VDC 至15VDC)的计算和基准

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485262/ucc28950-calculations-and-references-for-a-high-power-dc-dc-converter-400vdc-to-15vdc

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我正在设计一个直流/直流转换器、以将400VDC 降压至15VDC、从而为12个 BLDC 电机供电、每个电机的电流消耗为40A。 我需要有关处理此类大电流所需计算的指导、尤其是在选择转换器拓扑、关键元件(MOSFET、二极管、变压器/电感器)和适当的冷却系统方面。

我是否有关于高功率转换器的任何参考或示例设计可用作参考? .

提前感谢您的指导!

此致、
Alfin Rizki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序进行处理。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一个可将410V 降压至12V 600W 的设计 。这非常接近您的设计要求。  如果您更改了变压器设计的输出匝数比、它可能符合您的设计。  这实际上是一款评估模块、您也可以订购和评估它。 https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

    以下应用手册使用了 UCC28950的相移全桥(PSFB)、该应用手册分步设计流程也进行了介绍。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接。  它使用的计算方法与应用手册中的相同。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、