This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:8.3.7.2电池欠压锁定

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485910/bq25185-8-3-7-2-battery-undervoltage-lockout

器件型号:BQ25185

工具与软件:

我对 BQ25185DLHR 数据表中的8.3.7.2电池欠压锁定有疑问。  

数据表:"为了防止电池深度放电、该器件集成了电池欠压锁定功能、当电池电压降至低于 BUVLO 电压时、可以断开 BAT 到 SYS 的路径。"

我认为这意味着在 VBAT < VBUVLO 的条件下从 BAT 到 SYS 的路径 断开、但这是否意味着这种"断开"完全断开  (不产生漏电流、也根本不消耗电池电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    当 VBAT < VBUVLO 时、BATFET 关断、断开 BAT 与 SYS 的连接、并且器件将关断。 我们在数据表中没有 BUVLO 的泄漏电流规格、但我在 BQ25185 EVM 上进行了测试、测量值约为5.3uA。  这应该可以作为有用的参考。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC