请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 工具与软件:
大家好、LMG 1020显示了1.5ns 至4.1ns 的传播延迟开启范围。 这是从芯片到芯片的范围、还是设置条件下的单个芯片的范围?
阅读数据表可知、这些范围适用于"自然通风操作"。 但是、当参考图4时、我看到在工作范围内传播开启延迟为2.4至3.1。
任何有关传播延迟的说明都将有所帮助。 特别是、我想知道是否有数据表明在相同条件下重复驱动时单个芯片的传播延迟稳定性。