This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:有关 Vout 高频噪声的测试过程

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486288/tps62a01-test-procedure-about-vout-high-frequency-noise

器件型号:TPS62A01

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户关心输出电压中的高频噪声。

我们想知道是否会在测试程序中测试 Vout 中的高频噪声?

在数据表的纹波测试图中、我们是否将带宽限制在20kHz 以下? 我们是否有任何波形来显示 LVB 器件的高频噪声性能?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    感谢您使用 E2E。

    示波器的 VOUT 通道的带宽限制为20MHz。

    我们没有显示更高带宽的波形。

    无论如何、IC 无法在如此高的频率上进行调节、如果需要、则需要通过在输出端进行额外的滤波来解决该问题。

    此致、

    Andreas。