This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:关于逐周期峰值过流限制

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482772/ucc28750-regarding-the-cycle-by-cycle-peak-over-current-limit

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UCC28630

工具与软件:

嗨、团队:

如果 UCC28750的 CS 引脚范围超过200mV、就会触发过流保护、这是否正确?

此外、如果我选择具有锁存型保护响应的产品、7.4.4故障保护部分仅提到 OSCP、但了解从逐周期峰值过流限制状态恢复是自动重试是否正确?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流保护由短路保护实现。 详情请阅读第7.4.4.4章。

    触发 SCP 后、如果选项是"Latch on FAULT"、则 IC 不会重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    即使 CS 阈值为200mV、如果它连续8个周期超过该阈值、输出短路保护也将激活。 我明白了。

    您是否有符合以下规格的交流/直流产品?

    交流输入规格:

    • AC100V 系统:AC85至 AC138V
    • AC200V 系统:AC187至 AC276V

    直流输出规格:

    • DC12V
      • 稳定:2.0A
      • 峰值:2.5A

    保护功能:

    • 过流保护:自动重试
    • 过压保护:锁存关断
    • 过热保护:闩锁关闭

    反馈:

    • 次级侧反馈

    功率控制:

    • 电流模式(不允许电压模式)

    此致、

    京平

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平

    您能否说明为什么在出现过流时需要自动重试? 长时间过流可能会损坏功率级。  

    对于 UCC28750、自动重试时间间隔以10ms 为单位、具体取决于系统设计。 这是您需要的吗? 或者、您只需要一项能在一段时间内忽略过流的功能、比如1ms?  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    需要过流保护自动重试的原因是要考虑设计中的临时浪涌电流。

    因此、需要一款能够通过过流保护功能自动重试实现恢复、并能够通过闭锁实现过压保护和热保护的器件。 当前正在向客户确认预期的过流值。

    在短路保护期间、CS 引脚上的值由 RC 决定、但 Ipeak 的最大允许值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平

    我假设目的是依靠上电阶段的自动重试。 这会大大增加启动时间。 请仔细检查是否有启动时间要求。  

    CS 电压的绝对最大值为5.5V。 因此、理论上、最大电流= 5.5V/Rcs。 我强烈建议为您的设计留出足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    m 正在与客户确认启动时间、请稍候。

    我了解有关 RCS 价值的预防措施。

    是否有符合客户规格的器件、具有针对过流保护的自动恢复功能和针对过压保护和热保护的闭锁功能?

    此致、

    京平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平

    您可以考虑根据需要考虑使用 UCC28630。 请记住、这是 PSR 控制器、而不是 SSR 控制器。