This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V150:bq20z90生成 ROM 文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484483/bq20z70-v150-bq20z90-generate-rom-file

器件型号:BQ20Z70-V150
Thread 中讨论的其他器件:BQMTESTER

工具与软件:

尊敬的专家:

我想讨论 bqMtester 和 bqEASY.、我想生成 ROM 文件。 说明说当提示时允许管理员访问。但没有提示。所以我想问论坛上的专家如何解决它。还有一个问题是 PF 状态的 DFF 变为红色、无法充电和放电。有任何问题要解决。

谢谢、祝您愉快。

此致、

ZL Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试在右键单击 安装程序时使用"Run as Administrator"(以管理员身份运行)启动程序。