This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:LGPO 延迟时序

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486242/ucd90320u-lgpo-delay-timing

器件型号:UCD90320U

工具与软件:

Troy、您好!

可以为 LGPO 输出设置延迟(以 ms 为单位)。 您能解释一下如何实现这种延迟吗? 器件是否为此使用内部振荡器? 此振荡器的容限是多少? 或者更笼统地说:在 LGPO 延迟时需要考虑的容差是多少?

此致、

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以将 LGPO 延迟配置为100us 阶跃。 该时序来自内部振荡器、精度约为3%。

    此致

    Yihe