This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 可以通过 SPI 或 UART 与 CH347T 通信吗?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486181/tps65987d-can-the-tps65987d-communicate-with-ch347t-via-spi-or-uart

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具与软件:

你好 μ A

CH347T IC 可以與 TPS65987DDHRSHR IC 通信嗎?Ω

謝謝!!μ A

德里克 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TPS65987不会与用于存储配置的 SPI 闪存以外的任何对象进行 SPI 通信。  TPS65987也不能与 CH347通信 UART。

    请注意、TPS65987不会充当 USB 端点、也不会对 USB2线上的数据执行任何操作。  

    TPS65987上的 USB2 (D+/D-)连接仅用于支持传统 USB-C 充电方案 BC1.2。 如果不需要 BC1.2、您可以断开这些引脚。

    谢谢。此致、

    Chris