This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:请对兼容 Vin=12V 和 Vout=4.75V/12V/20V 时的补偿设计进行微调

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484031/lm5176-please-fine-tune-compensation-design-for-vin-12v-vout-4-75v-12v-20v-are-compatible

器件型号:LM5176

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

我有一种设计来更改 Vout 电压电平(4.75V、12V 和20V 三种 Vout 电平)并保持 Vin=12V、但我只想更改 Rb 电阻器。

您是否能够微调以优化 RC、CC1和 CC2的补偿设计? 如何才能为您分享我们的原理图?  我尝试在 E2E 上上传原理图、但分辨率不好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    首先使用快速入门计算器  LM5176设计计算器、将是您的最佳选择

    完成后、您还可以将其附加在此处进行回顾。

    当然、最好是查看真实的硬件、然后您还可以看到并考虑您将在 PCB 上具有的所有 Parastic。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是否提供支持 Vout=4.75V、12V 和20V 的一组补偿设计? 我不知道如何使用设计计算器来优化补偿设计值、从而支持三种输出电压电平。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    我认为这应该是可行的、但使用 快速入门计算器可以更好地对此进行评估。

    请尝试一下。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    RC 是决定环路稳定性的关键点。 对于5V 和20V、很难调整更好的 RC 值。 你有好主意吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    请分享您的快速入门计算器文件和输入的设计参数、我可以进行检查。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请从链接下载、谢谢。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    一个很好的起点是以下设置:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的快速反馈。 在环路理论中、我认为交叉频率设置在开关频率/10~开关频率/6之间。 如何确定交叉频率、10K? 请给我你的建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiun、

    交叉频率应低于 f_SW 的1/10、并低于 RHPZ 的1/5 (有时为1/3)

    因此、至少使用这两者中的较低者。

    因此、即使使用10kHz、我也会太高、最好降低到5kHz、检查真实的硬件可能是最佳解决方案。

    此致、

     Stefan