This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:CAN##39;t OUTPUT 24V/7A、电压无法稳定在24V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484959/lm5176-q1-can-t-output-24v-7a-the-voltage-cannot-be-stabilized-at-24v

器件型号:LM5176-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5176

工具与软件:

Dears、

  您可以帮助查看 LM5176.客户想输出24V/7A、但输入9V 时、无法输出24V/7A。电压无法稳定在24V。

  客户将 R402修改为0欧姆、也无法解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    使用9V 输入电压、24V 输出电压和7A 负载时、电感器电流将高达22A。

    您能不能检查电感器的饱和电流。

    可能是电感器已经开始饱和并增加了电流。

    此外、检测电阻的裕度也不是很高。

    因此、我假设它开始触发过流事件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

      电感器的饱和电流为28A、客户会检查电感是否饱和。

      客户还有一些问题、您可以帮助吗? 谢谢。

    1、上电(输入电压9-30V)、无负载输出、  静态 电流100mA 2004(随输入电压变化,接近输出 电压24V,最小静态电流)、电感和 LM5176温度都上升(电感温度40℃、LM5176温度60℃ ),这是否正常?

    2.如果电感饱和、为什么 QH1没有损坏、而 QL2会损坏?

    3、为什么 TI 参考设计中 M2、M3、M4的电阻值都选择100V+、M1选择60V 呢? 选择不同电压电阻尺寸的依据是什么? 为什么为 M1选择200A 的电流、基准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    1. LM5176在轻负载效率方面表现不佳、因为它仅支持 FPWM 模式

    2.如果电感器达到饱和状态、则电流通过与电感相对的 MSOFFET。 在这里、通常先断一次、然后第二次可以存活。

    3.如果您说的参考设计参考的是 Webench。 在这种情况下、我不知道这里使用的选择算法、因此无法判断。 Webench 由 Webench 团队提供支持。

    此致、

     Stefan