This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:有关 LP5860T 的问题。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860T, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485839/lp5860t-questions-about-lp5860t

器件型号:LP5860T
Thread 中讨论的其他器件: LP5860

工具与软件:

大家好、

我的一个客户将为其新产品评估 LP5860T (最大当前100mA 版本)。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
当 CSx 引脚上的恒定电流设置为100mA 且 PWM 为100%(使用5V VLED)时、LP5860T 是否可以正常运行?
是否需要任何降额? 或者、他们是否需要关心任何令人担忧的问题?
是器件温度吗?

问题2:
当100mA 为1.8A(ISW*18ch)时,RSW(高侧 PMOS 导通电阻)是多少?
他们没有在 LP5860T 数据表中找到相关数据。 他们担心 SWx 会产生更大的压降
因为 ISW 大于 LP5860 (最大电流50mA 版本)。
数据表指出 CSx 的 Vsat 为0.8V。 如果来自 VLED 的 SWx 压降为1V、则施加到 LED 的电压变为3.2V (5V-0.8V-1V)。
他们认为、在这种情况下、应使用 Vf 小于3.2V 的 LED。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    有关您的问题、请在下面找到我的答案。

    1. 无需特殊的降额。 应用中将使用多少个 LED? 可能需要根据 LED 驱动器上的功耗与 RθJA 的乘积(31.4)来考虑温升。 LED 驱动器的功耗主要由以下2个部分介绍:
      1. 内部高侧 FET 的 Rdson
      2. 电流阱、其中功耗 = CS 上的电压*总电流、其中为 CS 上的电压= VLED - FET 上的压降- LED 正向电压
    2. 是的、您的计算正确。 我们仍然可以将 Rdson 替换为450m Ω 来进行计算。  

    此致、

    Felix