This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:即使存在500mA 电流负载、HGATE MOSFET 也会损坏

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477580/lm74930-q1-hgate-mosfet-damaged-even-with-500ma-current-load

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930

工具与软件:

您好!

我使用 LM74930-Q1作为高侧开关(具有 OV、UV、OC 保护)、在测试期间、我发现电路板上有问题、在以下测试设置下、HGATE MOSFET 很容易损坏:

1、将外部直流电源与板连接、直流输入电压为48V

2、将电子负载连接到板的输出端、将电子负载设置为 CC 模式。

3、我将电子负载设置为从板的输出消耗500mA 电流。

4.开启电子负载  

5、然后为外部直流电源上电、在电路板启动后、软件会将 M749030-Q1的 EN 引脚设置为高电平、以开启 HGATE MOSFET。

6、我发现 HGATE MOSFET 已损坏、MOSFET 的漏极和源极短路。

但是、如果我使用如下所示的不同测试序列进行测试设置、则电路正常工作、MOSFET 正常工作。

1、将外部直流电源与板连接、直流输入电压为48V

2、将电子负载连接到板的输出端、将电子负载设置为 CC 模式。

3、  接通外部直流电源、电路板启动后、软件会将 M749030-Q1的 EN 引脚设置为高电平、以开启 HGATE MOSFET。

4、 我将电子负载设置为从电路板的输出消耗500mA 电流。

5、开启电子负载、从电路板输出获取电流。

您能否帮助解释为什么在启动期间以最小负载损坏 HGATE MOSFET?

谢谢