This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:静态电流极高(3V 至24V 升压)

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485883/tlv61046a-quiescent-current-very-high-3v-to-24v-boost

器件型号:TLV61046A

工具与软件:

我正在测试使用 TLV61046A 将3V 输入升压到~24V 输出的设计。 响应。 我们只需要~20 -50mA 输出、且该输出效果相当好。

但是、静态电流非常高。 在输出端没有负载的情况下、我通过 R2测量1.04mA! 考虑到10K/10k 分频器(0.15mA)、与数据表中规定的0.2 mA 最大值相比、这仍然会使 TLV61046A 图0.89mA 保持不变。

实际测量:R2 = 1.08 Ω、R2压降= 1.123mV、Vin = 3.0V、Vout = 23.15V

希望有人能对此提供一些见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的静态电流为非开关电流、而非空载电流。  这意味着您应该在 FB 引脚上添加一个>0.8V 的外部电压以停止开关操作、从而查看静态电流。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢石鹏、您是对的。 在为 FB 引脚提供820mV 电压后、电流会降至0.094 mA。