请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54233 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户使用54233转接24V 至5V 来为外部电池充电。 现在他们发现电池充满后、输出电压会是0V、同时芯片和电感都是2W 的功率。 然后、他们需要为芯片断电然后加电、否则芯片无法正常工作。
下面是输出电压为0时 PIN8上的原理图和波形:


BR、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户使用54233转接24V 至5V 来为外部电池充电。 现在他们发现电池充满后、输出电压会是0V、同时芯片和电感都是2W 的功率。 然后、他们需要为芯片断电然后加电、否则芯片无法正常工作。
下面是输出电压为0时 PIN8上的原理图和波形:


BR、
月亮