This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:已找到高浪涌电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036, TPS631000, TPS631010, TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481514/tps63036-found-the-high-inrush-current

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件: TPS631000TPS631010TPS631011

工具与软件:

您好、先生、

我的客户正在使用 TPS63036、并发现其具有较高的浪涌电流、您能提出一些意见来解决这个问题吗? 谢谢!

原理图:

布局:

CH1 (黄色):VIN 电压

CH2 (蓝色):Vout 电压

CH4 (绿色):VIN 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    陶张明天会回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shipeng:

    感谢您的及时回复。

    您好、 Henry:

    似乎只是软启动时间过短导致的、客户可接受的浪涌电流是多少?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、客户想要350mA 下的浪涌电流。

    您能建议您的意见吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Henry:

    一种解决方案是在连接的应用节点之后添加一个外部 SS 电路。

    另一种解决方案是将器件换成具有更长软启动时间的器件。 例如 TPS631000/TPS631010/TPS631011。

    e2e.ti.com/.../4628.Soft-start.pdf

    此致

    TAO