请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 工具与软件:
您好!
在电池供电的仪表应用中、 一旦电压降至3.6V 以下、TPS63900就应立即为超级电容器上的电压充电(因此升压转换器应从2.5V 再充电至3.6V)。

- 在超级电容器充电至3.8V 且电池电压为3.6V 的初始瞬间、是否可以 确认 TPS63900会阻止对电池的任何电流循环?
- 一旦超级电容器上的电压降至3.6V 以下、升压转换器就会开始为超级电容器充电、对吧?
此致、
Viktor